您好!
我们正在寻找具有以下规格的 PMIC。 请告诉我们柜台人员或合适的产品。
能够通过 I2C 控制电压
-5V 电压:5 μ V
通道数:7通道或更多(__LW_AT__有2个或更多 LDO 通道)
输出电压范围:2通道 LDOoutput:1.5V 至4.5V 其他:0.8V 至3.3V
电压分辨率:0.01V 或更低
输出电流:1A μ A 或更高
输出精度:0.1V 或更低
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在寻找具有以下规格的 PMIC。 请告诉我们柜台人员或合适的产品。
能够通过 I2C 控制电压
-5V 电压:5 μ V
通道数:7通道或更多(__LW_AT__有2个或更多 LDO 通道)
输出电压范围:2通道 LDOoutput:1.5V 至4.5V 其他:0.8V 至3.3V
电压分辨率:0.01V 或更低
输出电流:1A μ A 或更高
输出精度:0.1V 或更低
您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 我有几个问题可以进一步澄清您提到的规格。
此致、
Garrett
我会填写我的评论和电子邮件。 这些句子与我昨天发送的电子邮件相同。
->我们希望通过 I2C 通信更改每个通道的电压。
-至少需要2个 LDO 通道。
-至少需要7个通道,包括 LDO 通道。
-最佳选择是2个 LDO 和5个直流/直流转换器。
在上述条件下、5 DCDC 的电源要求低于。
输出范围:0.8V 至3.3V 可由 I2C 更改。
2. I2C 的可更改阶跃:小于0.01V,例如,我想设置0.92V。
3. 电流容量:1A 就足够了。 必须提供500mA 或更高电流。
输出精度:0.1V 或更低、例如、当我们设置0.92V 时、输出应介于0.82V 至1.02V 之间
- 2LDO 的电源要求如下。
输出范围:1.5V 至4.5V、可通过 I2C 进行更改。
2.可通过 I2C 更改步进:0.01V 以及 DCDC。
电流容量:希望为1A。 但是、如果没有此类器件、则可以达到大约500mA。
输出精度:0.1V 以及 DCDC。
->终端应用程序将是摄像机。
->正如我在上面提到的、1A 是希望的。 但是、如果没有这样的器件。 电流大约为500mA。 请提出建议。
->是的、LDO 的电压范围应在1.5V 至4.5V 之间。 其他器例的电压范围为1.8V 至3.3V。
如果电压范围可以覆盖上述范围、则越大越好。 例如、如果所有通道都具有0.8V 至4.5V 电压、则没关系。 0.7V 至4.7V 当然可以。
如果没有具有这些规格的器件、例如、我想使用两个器件进行组合。
您能告诉我们最好的解决方案吗?
感谢您分享 TPS65218。
尽管我检查了规格、但这还不足以满足我们的要求。
从 DCDC1到 DCDC4就足够了。
但 DCDC5和 DCDC6的电流能力都太低。
我希望 DCDC5和6的规格与 DCDC3和4的规格相同。
此外、该 PMIC 只有一个 LDO。
我需要2通道 LDO。
您是否拥有此类器件?
如果没有合适的器件、我可以组合2个器件以满足我们的规格。
您能否为我提供合适的器件或组合使用的2个器件?
TSP65218
DCDC1 0.85-1.675V 1.8A ->正常
DCDC2 0.85-1.675V 1.8A ->正常
DCDC3 0.9ー3.4V 1.8A ->正常
DCDC4 1.175-3.4V 1.6A ->正常
DCDC5 1V 25mA -> NG。 它希望 DCDC3或4。
DCDC6 1.8V 25mA -> NG。 它希望 DCDC3或4。
LDO1 0.9-3.4V 400mA ->正常
LDO2是必需的。
此致、
你好
感谢您提供假日信息。 我将等待您的提示。
此外、我注意到我填充了错误。
我希望 LDO 输出高达4.5V。 TPS652187的 LDO 输出高达3.4V。 它有点低。
您能否为我提供合适的器件或组合使用的2个器件?
TSP65218
DCDC1 0.85-1.675V 1.8A ->正常
DCDC2 0.85-1.675V 1.8A ->正常
DCDC3 0.9ー3.4V 1.8A ->正常
DCDC4 1.175-3.4V 1.6A ->正常
DCDC5 1V 25mA -> NG。 它希望 DCDC3或4。
DCDC6 1.8V 25mA -> NG。 它希望 DCDC3或4。
LDO1 0.9-3.4V 400mA -> LDO 电压的 NG 期望值为4.5V
LDO2是必需的。
祝你度过美好的假期!