请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23734 我们使用具有 初级侧调节功能的 TPS23734控制器实现了 POE 电路、我们使用了 Coilcraft POE36PR-12ED 反激式变压器
在电路测试过程中、我们看到 辅助电源中的串联电阻(原理图中的元件、参考 R606、采用0805封装的3e3电阻器)即使在低负载条件下也能达到100C 以上的温度。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Lauco de Kleijn、
感谢您与我们联系!
当次级侧为二极管时、需要将 PSRS 连接到 PGND。


PSR + SYNC MOSFET 和 PSR +二极管的差值 处于不连续模式(DCM)。 耦合电感的电流可通过 PSR + SYNC MOSFET 反向。 PSR SYNC + MOSFET 没有 DCM,当 PRI 的 MOSFET 关闭时,CP 的 MOSFET 可以随时打开。 但 PSR +二极管 具有 DCM,因此当 PRI 的 MOSFET 关断时,CP 的 MOSFET 无法在不连续期间导通,因为这将使反馈电容器(C_fb)放电。

此致、
Diang