主题中讨论的其他器件: 功率级设计器
您好!
我尝试在 PSpice 上对 TPS61088执行稳定性分析、但无法正确获取增益和相位图。 我曾尝试使用瞬态模型、也尝试基于 Webench 电源设计器设计电路、但遗憾的是、我无法执行交流分析。 请提供一些建议吗?
此致、
Varsha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Varsha:
PSpice 会在内部进行交流扫描。 但通常、我们不使用它。
建议使用 TI 的功率级设计器来获得电路的增益和相位。
powerstage-designer 设计工具|德州仪器 TI.com
我们稍后将更新 TPS61088的计算工具。
如果需要 、我们可以在 EVM 上提供符合您条件的计算结果和测试结果。
此致
Fergus
尊敬的 Varsha:
请下载并使用功率级设计工具中随附的文件。
打开功率级设计工具--升压--环路计算器--打开--选择文件。
e2e.ti.com/.../tps61088_2D00_800k.txt
对于某些纹波、我将输入设置为4.5V、而输出设置为2A。 您可以 根据您的规格进行更改。
请检查电感和输出电容器是否 满足您的要求。
您可以通过单击 COMP Networks 查看 Rcomp、Ccomp 和 CHF。
如果 您有任何问题、请联系我。
此致
Fergus