This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:辨别完全充电或电池不安全

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24100, BQ25620, BQ25616, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187204/bq24100-discerning-full-charge-or-battery-absense

器件型号:BQ24100
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQ25616BQ25798

大家好、

是否有比 BQ24100更新的器件、它具有2个状态引脚、并且可以在没有 I2C 的情况下识别充满电或电池电量是否安全?

如果还有 PowerPath 功能、则会更好。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    对于1S 独立充电器、请试用 BQ25616。  对于1S 主机控制型充电器、请试用 BQ25620系列。  对于2S-4S 主机控制型充电器、请试用 BQ25798。 所有这些充电器(以及我们的所有电源路径充电器)仅通过快速变化的 STAT 引脚间接指示电池缺失、对于主机控制的充电器、状态位为 BAT 电容器充电、REACH 终端、放电、REPEAT。

    此致、

    Jeff