This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:静态电流高于预期

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187206/lmr36506-q1-quiescent-current-higher-than-expected

器件型号:LMR36506-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36506

您好!

我在非常关键的功耗应用中使用 LMR36506。

我们的输入电压为9V、输出电压为1V8。 我们的电路如下:

我们测量的静态电流为37uA。

我们预计静态电流小于5uA

您是否知道我们的静态电流为何高于数据表中的值?

感谢您的帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关闭此重复帖子。

    谢谢