This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:+ BQ78350电池组放电深度过深

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186785/bq76930-bq78350-pack-discharged-too-deep

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1A

您好!

我们拥有由电池制造商设计的 BMS、用于保护7节锂电池。  当我们将电池组放了几个月后 、我们注意到电池组已自行放电。

当进入关断模式时、进一步检查会对电池组进行卷绕、并可通过在 TS1上施加引导电压来恢复。 我们每节电池的电压测量值约为1.75V、低于1.75V、这是我们需要关注的问题。

在这种深度放电级别下,不会对电池造成不可逆转的损坏(对于普通的18350电池)? 理想情况下、我们需要将电池电压保持在2.5V 以上。

然后我们意识到关断电压值是可以设置的、我们要求制造商将其设置为2.5-2.7V 以保护电池、但他们基本上说不会这样做、因为:

1.它将过早触发关机,必须重新启动

2.当触发关断时、SOC 将不正确、并且必须更新电池信息

3.必须再次进行电池老化测试

他们说您只需要每3个月收费 一次-但我们不能保证客户会收费,事实上我们知道他们不会这样做。

BMS 芯片在运行时结合了~1mA 的有效电流消耗。 如果我们幸运地处于当前产能、我们可能会在满货时在货架上躺下4个月。

进入关断模式应将电流降低至微安。 这真的不是路? 是否在触发点1无效之前对关闭电压进行了10秒的过滤?

解决此问题的正确方法是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、

    制造商是否对 ChemID 进行了编程? 测量仪表是否已配置?

    电池电压变为低电平意味着可能没有考虑任何配置。

    SOC 可能由于许多原因而不正确、但主要是配置错误和编程的 ChemID 错误。

     我需要了解有关制造商步骤流程的更多背景信息。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Jose、

    我问制造商、下面是答案:

    • 7S2P 电池组的 BMS 使用 IC BQ78350、没有 CHEMID、由 CEDV 提供。 如前所述、一旦进入关断模式并由 chager 重新激活、您就必须更新 SOC、因为之前的信息将被删除。 SOC 完全不正确。 进入关断模式之前的错误速率为≤5%,数据将影响 SOC 的精度。

    他们还在老化测试后为电池组发送了 gg 文件。 他们现在建议使用不同的芯片解决方案、这不是我们想要听到的。

    请原谅我的无知,但不是船(我之前把它称为关断,很抱歉造成混乱)模式电压转换 here.it 键不影响您将化学 ID 设定为什么-芯片将继续消耗,直到达到此水平。

    我们有没有办法解决这个问题、或者我们需要接受另一个芯片解决方案吗? 感谢您的任何帮助。

    e2e.ti.com/.../T014.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、

    我认为 BQ78350是唯一 具有 ChemID 的 CEDV 监测计、该监测计专门用于运输功能、因此在从运输返回到正常模式时、监测计具有 SoC 估算值。

    因此、您的电池制造商 应该能够为 电量监测计设置一个 Chemistry ID。 这将允许监测计在器件复位后进行 SoC 估算。  TRM 的器件复位时的9.1.4节初始电池容量中对此进行了介绍。 如果您的电池不存在化学 ID、则必须创建该 ID。

    它们使用 的是 BQ78350还是 BQ78350-R1A? 建议他们使用 BQ78350-R1A、它在 BQ78350上修复了一些错误、但在其他方面与 BQ78350完全相同。

    是的、您可以将运输电压电平调整为进入此模式时希望降低功耗的值。 这将独立于 ChemID。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis、

    我将确保您的意见转达给制造商。 我想他们正在使用更新的版本-将进行双重检查。

    更多问题:

    器件复位后、这些估算的准确性如何?

    2.如果每次电池充电和放电(每个周期)时发生器件复位、估算的 SOC 值是否会发生漂移?

    3.如果器件复位过于频繁,电池组是否有任何危险? 只是想知道我们是否试图滥用配送模式、我们不应该真的这样做。 只要不是一个不稳定的系统、我们就可以使用略微固有的 SOC。

    此致、

    Dariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    器件复位后、这些估算的准确性如何?
    它们是估计值、因此它们不会是非常理想的。 要将 SoC 更新为更精确的值、需要一个电池周期。

    2.如果每次电池充电和放电(每个周期)时发生器件复位、估算的 SOC 值是否会发生漂移?
    SoC 将默认为根据化合物 ID 估算出的值、因为我提到需要完整的充电/放电周期才能将该值更新为更优的 SoC 测量。

    3.如果器件复位过于频繁,电池组是否有任何危险? 只是想知道我们是否试图滥用配送模式、我们不应该真的这样做。 只要不是一个不稳定的系统、我们就可以使用略微固有的 SOC。
    这里不应有危险。  

    以下 E2E 主题可能有用! 它提供了有关可能有用的主题的大量详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681389/bq78350-r1-soc-estimation-after-reset-is-not-accurate 

    如果您需要帮助,请告诉我们!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon