This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:静态电流高于预期

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187219/lmr36506-q1-quiescent-current-higher-than-expected

器件型号:LMR36506-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36506

您好!

我们在关键功耗应用中使用 LMR36506。

我们的输入电压为9V、输出为1.8V。 电路如下:

我已经测量了37uA 的静态电流、但根据数据表、我预计小于5uA:

您知道什么可以解释这种差异吗?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这似乎是重复的帖子。

    请参阅我之前的帖子。

    在1.8V 输出电压下、输入电流将大于3.3V 输出电压。

    谢谢