This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:轻负载条件下的电流监控器(CM)报告不准确

Guru**** 2521660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187185/lm25117-the-current-monitor-cm-report-is-not-accuracy-during-light-load-condition

器件型号:LM25117

我们发现、在轻负载条件下、电流监控器(CM)报告不准确。 请参阅下表。 我们测试了27V 和16V 的不同输入电压、发现在0.1A ~ 1.5A 条件下、该电压具有很大的不同结果。  请问如何解决这个问题? 谢谢

BR、Gary

電流(A)

VIN=27V
ADC

VIN=16V
ADC

0.1.

69

26

0.2.

97

47.

0.5.

144.

72.

1

195.

119

1.5

255.

175.

2.

243.

241.

2.5.

290

297.

3.

344.

351

3.5.

400

409.

4.

459.

466

4.5.

513.

523.

5.

570

570

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gary  

    这是器件的限制。 电流监控器仅在 CCM 运行模式下有效。 不幸的是、解决这个问题没有简单的方法。 如果您希望在轻负载时精确测量输出电流、请考虑使用外部电流感应放大器。  

    -李家祥