This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:启用阈值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187136/tpsm82903-enable-thresholds

器件型号:TPSM82903

大家好、团队、

是最大高电平输入电压和最小值  EN 引脚上的低电平输入电压(在数据表屏幕截图中标记)是否正确?

遵循此规范不允许将 EN 引脚连接到 Vin=12V、例如、对吧?

也许您可以解释一下、对吧?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表指定了 EN 引脚的阈值电压范围、而不是可接受的 EN 输入电压范围。

    对于低电平到高电平的转换、阈值为0.97 - 1.03

    对于高电平到低电平的转换、阈值为0.87 - 0.93

    根据电气规格表中的 EN 行、EN 引脚可耐受-0.3V 至18V 的输入电压。

    我不建议将 EN 拉至 VIN + 0.3V 以上、即使低于18V 也是如此。