This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:断续模式的导通时间(Ton)

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186947/tps53219a-conduction-time-ton-of-hiccup-mode

器件型号:TPS53219A

您好!团队

有一个技术问题。

当器件进入间断模式时、它会尝试打开 FET。 我想知道如何 确定导通时间(ton)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在自动跳跃运行期间、TPS53219A 使用的导通时间控制方案与它在较重负载下的正常连续导通模式期间使用的控制方案相同。  导通时间的定义约为:

    VOUT / Vin * TSW

    其中、TSW 是通过连接到 RF 引脚的电阻器选择的已编程连续导通开关频率的标称开关周期。

    例如、在 RF 引脚断开的情况下、连续导通开关频率为500kHz、开关周期为 TSW = 2μs μ s

    对于12V 输入、1V 输出、Ton 时间为1V/12V x 2μs μ s 或167ns

    TPS53219A 在非连续运行模式下保持与连续运行模式下相同的导通时间生成、可在连续导通和自动跳跃运行模式之间实现平稳过渡、 自动跳跃运行期间的开关频率为 fsw (Iout /[ 1/2 ILpk-pk ]),此时 Iout <   1/2 ILpk-pk,其中 fsw 是连续导通开关频率。