This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:准时

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186892/lm5013-q1-on-time

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

大家好、团队、

我 有疑问。  

在第6.3节中、Ton 是10、000而不是1、000ns? 第6.5节中的导通时间1为2、550ns (超过推荐值)。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa、

    请参阅 公式3、  它是250N、75/12/2.5=250ns。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    它是否会如下所示?

    75/ (12 * 2.5)= 2.5us = 2、500ns。

    我仍然认为第1阶段超过了第6.3节的建议。  在第6.3节中、是否为10、000而不是1、000ns

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、抱歉、我将仔细检查 MAX 值并向您提供反馈。 不管怎样、TON 基于计算结果是正确的。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa、

    是确认的 TON MAX 为10、000ns、也比较 了 LM5164 DS 中的相同数据。 感谢您的指出。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您的确认!

    此致、

    Masa