This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:TPS62901是否可堆叠?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901, TPS62902, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186176/tps62901-is-tps62901-stackable

器件型号:TPS62901
主题中讨论的其他器件: TPS62902TPS62903

大家好、

我们正在寻找1A 降压转换器、TPS62901似乎很好、但我们可能需要使用双通道实现2A 输出、该器件是否堆叠?

如果是、您能否提供参考设计? 如果没有、是否有任何器件可以满足要求?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我们尚未尝试堆叠这些器件、而是建议切换到 TPS62902或 TPS62903、因为它们分别支持2A 和3A 输出电流。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回答、明白了。

    最棒的
    Zeming