This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288QRPMRQ1

Guru**** 2540190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186884/tps55288-q1-tps55288qrpmrq1

器件型号:TPS55288-Q1

您好,专家:

  您能否按照 红线的封装尺寸提供 TPS55288QRPMRQ1? 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

     红色线的封装尺寸为0.775mm、您还可以从 TI.com 上的产品页面下载封装文件。

    此致、

    布莱斯