这是来自中国南方团队的负责 Grep 的 Skylar、现在我在 HVC 上担任 BU 轮换的 AE。 现在我了解 UCC28056、我在 UCC28056数据表中有一些问题。
- 如何获取公式(2)?
- 如何获得公式(14)?
- 根据公式17,Vinrmsmin2=(Kzc*Vff0fall )2/2,以及如何理解这种平等?
- Lbst1=(401*0.331) 2/(1.1*2*165)*12.8*0.735/2=228uH,与235uH 略有不同。
- 另外、Lbst 为什么设为200uH、它应该少于235uH?e2e.ti.com/.../2335.ucc28056.pdf
、我无法确定方程是如何产生的、是因为 U=LDI/dt?
?