This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003

Guru**** 2502015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186537/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003

您好!

我们希望在 BQ51003上完成 FOD 调优。  

从该问题的答案中:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098092/bq51051b-where-to-find-the-bqtesla-transmitter-referenced-in-design-guide

所有  TI 无线电源发送器似乎都已停产 NRND 和 EVM。   

鉴于所有 TI 无线电源发送器均已停产 NRND 和 EVM、您能否提供有关如何在 BQ51003上完成 FOD 调优的说明?

理想情况下、请提供:
1) 1)指向我们可以购买的库存发送器 PCB 的链接
2) 2)有关如何使用(1)中提供的发送器完成 FOD 的说明。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51003将在您的应用中提供多大的电流?

    您在设计中使用哪种 RX 线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Bill。

    我们正在考虑使用定制 PCB 线圈(我们已按照 TI 应用手册中的设计过程制作了一个线圈)。

    最大电流为200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PCB 线圈较大、则其功耗较低(200mA)、大约为30mm X 40mm。  我可以共享一些测试数据。

    有几个 FOD 选项。

    但是、我想讨论一下使用论坛的 PM 功能的离线情况。  将向您发送请求并可以设置对话。