This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:电流未调节

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186533/tps92691-q1-current-is-not-regulating

器件型号:TPS92691-Q1

我已经设计了一个使用此芯片的开关控制器、以便与大型 LED 阵列配合使用。 它仍处于原型阶段、因此我将使用电位计/分压器来调节 Iadj 处的电压以调节电流。

VIN = 48V

Vo min = 28V

Vo 最大值= 37.5V

Iomax = 10.5A

这是原理图。

这是顶层。 整个电路板为90 mm x 70 mm

和底层。 这里唯一要做的是电源侧的接地平面和的栅极走线(漂亮而宽)

我探测 IC 的引脚。 这里是直流值。

输入电压:48.18V

SS:3.151V

RT:1.10V

PWM:7.2V

比较器:4.503 V

Iadj:0.332V (请注意、这取决于电位计的位置)

IMON:0.011V

DDRV:7.61V

OVP:0.577V

为:0.006V

栅极:由于这是开关引脚、因此很难提供直流值

VCC:7.6V

我将在降压配置中运行该功能。

所有这些值看起来都是正确的、栅极引脚以看起来相当高的占空比进行开关。

下面是我观察到的情况:如果我将 LED 阵列连接起来、R8不可避免地会烧坏之前的电流消耗约为13A、我想这是一件好事、因为这是一个价格低廉且易于更换的部件。 这与电位计的位置无关。

如果我将其连接到 CR 模式下的回放(恒定电阻)、则 Vout 是恒定的、Iout 与 Rload 成正比、这与电位计的位置同样无关。

我将模拟接地和电源接地分开、通过跳线(R1)进行连接。 因此、模拟信号是干净的。 SS、RT、PWM、COMP、IADJ 或 IMON 上几乎没有噪声。

我的问题是、数据表中的公式31为何不成立。 RCS = 15 MO。 如果 Viadj 为0.332V、则应将电流限制为1.58A、为什么驱动13A? 即使在我将 Iadj 降至0时、它仍然驱动满电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    CSP 和 CSn 应该反转...这是数据表上的一个拼写错误。  此外、RT 引脚上不应有电容器(C5)。   

    请注意、您尝试在此处运行几乎400W 的输出、而热性能是最大的考虑因素。  即使效率为90%、电路板上也会产生40W 的损耗。  热量必须以某种方式去除。  我想您对此会有问题。   此外、必须正确设计 FET 和功率级组件。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSP 是引脚9、CSn 是引脚10? 需要尽快更换的甲油墨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求我们的技术人员反转这些引脚、现在设计工作正常。

    我肯定需要进行热测试、但这将通过 LED 阵列固定到铝 PCB 上、而 LED 阵列将通过螺栓固定到大型散热器上。 我们可能也不需要将其运行在8.4A 以上、但这实际上取决于我们尚未执行的光学测试。 它也可能一次不会运行超过90秒。 我肯定会在它和它的螺栓连接到的铝 PCB 之间放置一些散热焊盘。

    我不知道 TI 的谁负责文档控制、但您绝对应该将其标记为极点。 如果我有这个问题,其他人也会有这个问题。 数据表于2015年12月发布、尽管2022年1月有未记录的修订版本。 无论采用哪种方法、都需要纠正这种情况。

    感谢你的帮助!