This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546B24A、TPS546A24A - I2C 上拉电阻

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186840/tps546d24a-tps546b24a-tps546a24a---i2c-pullups

器件型号:TPS546D24A

TPS546x24A 系列器件中 I2C 接口的上拉电压是否有任何限制?

具体而言、我们是否可以将警报上拉至比 SDA 和 SCL 更低的电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546D24A 的 CLK、DAT 和 ALERT 引脚被设计成符合 SMBus 3.1"高功率"1MHz 类接口规范。

    任何等于或小于0.8V 的输入电压将被读作"低电平"

    任何等于或大于1.35V 的输入电压将被读作"高电平"

    这些引脚可耐受高达5.5V 的最大电压、因此可支持1.62V (1.8V - 10%)至5.5V (5.0V + 10%)的端接电压

    由于 ALERT#信号与 CLK 和 DAT 异步、ALERT 和 CLK/DAT 引脚之间没有特定的时序要求、因此 ALERT 引脚可以轻松使用不同的端接电压或上拉电阻器强度。

    不过、CLK 和 DAT 引脚确实有一些相对计时要求、因为 DAT 引脚在 CLK 引脚的上升沿被锁存。

    如前所述、没有硬性要求 CLK 和 DAT 引脚端接至相同的上拉电压、因为它们的阈值不依赖于端接电压、但它们转换的相对时序很重要。  由于 DAT 在 CLK 上升时被锁存、因此如果存在任何不匹配、DAT 的上升速度应快于 CLK。

    但是、在这些时序限制范围内、CLK 和 DAT 可以端接至不同的电压、尽管它们通常不是。