This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890的问题

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185344/bq25890-questions-of-bq25890

器件型号:BQ25890

尊敬的团队:

目前、根据 TI 官方网站提供的表格、RT1/RT2/RTH 电阻值应与 VREGN 的实际输出值相结合、结果发现读取温度将下降约45摄氏度、 与实际温度和表格计算结果(25度)一致的是、基值的一部分(环温)存在间隙、因此需要调整哪些部件?

此外、电池内部的 NTC 规格如下所示:

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可以发现 VREGN 的值不会改变最终结果。 TS 电压相对于 VREGN 的百分比很重要。 捕获温度= 45.53...时45的单位是多少? 如果该值为45%、您可以将其放置在 C93单元格中、则应该得到45C。  

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在我的案例中:

    -我将 TS 分压电阻器设置为5.23k/30.1k

    - REGN 电压= 5V

    在 电池内部使用 NTC 热敏电阻(10k 欧姆)、但充电器温度仍然是恒定的、因此 您有什么建议吗? 它不会随外部温度的变化而变化。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将为您提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我想确保我理解您在这里面临的问题。

    TS 引脚不处理 IC 温度。 TS 引脚可与电阻分压器网络和 NTC 热敏电阻配合使用、以监控电池温度。 从您上次提到"充电器温度"的响应中、您似乎是在谈论 IC 温度、该温度通过 TJ (结温)进行监控。 如果我对您有误解、请告诉我。

    TS 引脚电压被监控为 VREGN 的一部分。 此百分比会随着 NTC 热敏电阻对电池温度的反应而变化。 JEITA 温度范围的边界 与 TS 引脚电压( 占 VREGN 的百分比)相关、并在  数据表第8.5节  "JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"标题下列出。  在这里、您可以找到对应于 T1至 T5的百分比值。 从此处可以通过将 VREGN 乘以相应的百分比来计算 VT1至 VT5的值。 (例如、VT1 = VREGN x 73.25%= 5V x 0.7325)

    可根据您的应用所需的温度范围选择 RTH_COLD 和 RTH_HOT。 NTC 热敏电阻数据表应列出不同温度下的电阻值。 您可以使用这些值来确定冷热 JEITA 阈值。 假设温度范围为0°C 至60°C、则选择数据表中的 RTH_T1和 RTH_T5值

    请注意、RTH_COLD = RTH_T1RTH_HOT = RTH_T5

    此致、

    James