This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:TPSM831D31MOA 的烘烤时间和温度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186673/tpsm831d31-baking-time-and-temperature-for-tpsm831d31moa

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPS53681

尊敬的 E2E 支持:

您能否分享 TPSM831D31MOA 的烘烤时间和温度?

高度值超出 IPC/JEDEC J-STD-033B.1表4-1中所示的厚度范围。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPSM831D31内部具有 TPS53681和 CSD95410 IC、分别为 MSL3和 MSL2。 它们均< 1.4mm 高度、因此应根据表选择两者的较长烘烤时间。  

    最棒的

    Ryan