This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:PROCHOT

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186789/bq25713-prochot

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

你(们)好

在将充电器从 BQ25703A 更改为 BQ25713后、发现在拔下直流输入(12V)的那一刻、充电器会将 PROCHOT#拉至低电平、除非充电器完全断电并再次打开、否则无法恢复

为什么会有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    ProchotStatus 寄存器是否报告任何故障?

    与 BQ25703A 相比、BQ25713确实为 PROCHOT 添加了一些特性、即 VDPM 和 VAP。

    BQ25713:

    BQ25703A:

    如果问题是 PROCHOT_VDPM、则在 BQ25703A 中保留 ENABLE 位(38h 位7)。

    谢谢、

    Khalid