请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ25703A
你(们)好
在将充电器从 BQ25703A 更改为 BQ25713后、发现在拔下直流输入(12V)的那一刻、充电器会将 PROCHOT#拉至低电平、除非充电器完全断电并再次打开、否则无法恢复
为什么会有差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.