This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:LM25085A 电压输出不正确

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186565/lm25085a-lm25085a-incorrect-voltage-output

器件型号:LM25085A

我使用 LM25085A 降压控制器尝试将29V 转换为12V、最大负载为8A。 使用万用表进行测试后、我的问题是 VOUT 与 VIN (29V)相同。 这是一个常见的问题吗?解决方法是什么? 我根据数据表中的指令和公式手动计算了外部元件值、但可能是错误的。 如果有任何帮助查看我的设计、我们将不胜感激!

零件值

部件
Cin * 2 x 22 μ F (44 μ F)
Cvcc 0.47 μ F
Cbyp 1 μ F
COUT 47 μ F
C1 10nF
C2 0.1 μ F
Rfb1. 3k Ω
RB2 37k Ω
63.4千欧
RSEN 5m Ω
雷达 1.54k Ω
R3 19.1千欧
L1 33 μ H

*在这里,我将使用两个22uF 陶瓷电容器并联,以实现44uF 的等效总电容

LM25085AMY/NOPB

P 通道 MOSFET: STD44N4LF6

二极管: SDT30B100D1-13