This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:TPS65320D-Q1降压稳压器输出压降

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186166/tps65320d-q1-tps65320d-q1-buck-regulator-output-voltage-drop

器件型号:TPS65320D-Q1

你(们)好

我们使用 TPS65320D-Q1 降压稳压器输出将3.3V 电压传输到 MCU、MCU 将打开  LDO 使能引脚和 MOSFET 以传输1.2和1.5 V 电压。 当前的问题是
当 MCU 打开 MOS 和 LDO 使能时、降压稳压器3.3V 输出端子上会出现压降、大约为0.5V、这将导致 MCU 重新启动。 您是否有任何解决此压降的建议?

方框图

CH1: 稳压器输出 vdd3p3_mcu

通道2:MOS 输出 VDD3p3

CH3:3V3_MOS_CONTROL

CH4:MCU 复位引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TzuYang:

     您能否尝试跟进以解决问题?

    1. 向 MCU 的 GPO 添加 RC 延迟以 缓慢导通 MOS 和 LDO (软启动)。
    2. 在3.3V 输出上添加更多电容来为瞬态负载供电。   

      谢谢!

      Phil