This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -预放电功能

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185715/bq76952-bq76952---pre-discharge-function

器件型号:BQ76952

尊敬的专家:

当我在2.35kOhm 电阻器附近使用预放电功能时、尝试将高容性负载(逆变器)从0到50V、由于 负载也会消耗电压、因此输出电压在30V 左右停止、因此无法超过预放电停止电压增量最大为2.5V、这意味着 它必须达到55-2.5V=52.5V 才能切断预放电和打开正常放电路径。 由于输出在大约1分钟内达到30V、因此最大2.5秒延迟也不是很长。

因此、我要做的是检测输出是否达到30V 左右、然后关闭 FET 选项中的预放电功能、该功能将打开正常放电路径。 我唯一的问题是、当我修改 RAM 数据时、我必须使用设置和退出配置更新子命令来实现 RAM 完整性、这将首先关闭预放电 FET、然后等待、然后打开正常放电 FET、它不像那样工作 正常的插入前电路、可切断谓词 FET、并在达到停止增量时同时关闭正常放电 FET。 我尝试过这种方法、它工作正常(延迟很小、因此没有大浪涌电流)、但我想问是否有其他方法可以解决此问题? 您是否打算将 BQ76952的 FW 更新为最大停止增量约为20-30V 或延迟时间为1分钟、以便也可用于此目的?

由于功耗的原因、在路径上放置较小的预放电电阻器并不是很好。

感谢您提前回答问题、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    遗憾的是、没有更新固件的计划。 因此、您将无法调整设置以适应您的特定场景

    我们已经看到过、对于较小的预放电电阻、我们要将许多电阻器并联、以更好地散热。 这是您的可能选择吗?

    如果您拥有的电流解决方案绝对不需要、我们有 FET 测试模式、 这是我们通常不建议使用的器件、因为它未经过全面测试(因为它最初不是在正常运行下使用)、并且在许多情况下、它的行为与正常 FET 行为不同、但可以实现更多的 FET 控制。 同样、如果您不想处理当前解决方案、这将是最后的选择。 如果您对此感兴趣、请告诉我、我可以与您分享更多信息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    现在、正如您提到的、它似乎可以并联更多的电阻器、并且我们可以控制功耗

    因此、我们将继续这样做、但也感谢 FET 控制的提示。 如果我们必须使用、我会告诉您

    要了解更多信息!

    此致、

    Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    听起来不错! 请告诉我们。

    祝您好运!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon