This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:功率级电感器和电容器计算

Guru**** 2794115 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72445, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181890/sm72445-power-stage-inductor-and-capacitor-calculations

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: UCC27712

尊敬的 TI:

我想使用 SM72445降压/升压控制器进行 MPPT 设计。

我的最大输入为200V、最小输入为20V。  输出电压将介于50和60V 之间。 额定最大输出功率为1800W。

我的问题如下:

(1)您是否能够检查随附的 Excel 以帮助我检查 L、Cout 和 Cin 值的计算最小值?

(2)由于 Cout 最小值为600uF、我将使用 ESR 额定值较低(~20-30m Ω)的聚合物电容器。 这会有利于环路的稳定性吗?

(3)输入电容器的最小值为24uF、但我想将其升高(>50-100uF)以平缓 PV 电压波动。 我会在这里放置正常高电压(>200V)铝电解电容器或聚合物 MLCC 组合。

auminium 是否适合(较高的 UF 值很便宜)、或者我是否应该使用聚合物电容器和 MLCC 电容器的组合来实现低 ESR (较低的总体 UF 值不会使滤波器变得太昂贵)?

对于栅极驱动 器、我将使用两个高压 UCC27712驱动器;对于电流和电压测量、我将使用外部电路(放大器等)。

非常感谢您的回答、

Andras Magyar

e2e.ti.com/.../SM72445_5F00_Calculations.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    1.很抱歉、我找不到时间浏览 Excel。 如果您对计算中使用的单元格进行命名、则查看该单元格会更容易。 仅使用单元格编号就很难进行查看。

    2.正确

    3、增加输入电容应该可以、但我建议在额定电压上留有一定的裕度。

    我想知道您是否已经计算了外部组件中的功率耗散。 我认为单级转换器在1800W 时不起作用。 我们通常建议200W 范围内的功率、可能高达400W、但这样就很难控制功率耗散。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。

    我重新整理和清理了 Excel、以便更易于理解(我再次附加它)。 我在 Excel 中插入了设计公式、我还尝试更现实地处理功率耗散、因此我稍微降低了输出电流和最大输入电压(很难找到具有良好 Rdson 的高电压 FET):

    e2e.ti.com/.../6403.SM72445_5F00_Calculations.xlsx

    将在连接好散热器的情况下在最终 PCB 中评估功率耗散(提高输出功率逐渐检查温度)。 我们通常这样做、因为在给定的 PCB 尺寸和形状下对 PCB、MOSFET、电感器进行热仿真非常困难且耗时。 ANSYS 软件可以做到这一点、但我们还没有该计划的专业知识。

    提前感谢您的回答。

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    由于假期、很多人都外出。 如果延时到2023是一个问题、我建议贵公司的某个人检查 Excel。  

    此致、

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    应用新年!

    他们是否从假期回来、以便他们可以回答我的问题?

    我认为 Excel 并不是很简单。

    非常感谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安  德拉斯、您好!

    我认为这些公式是正确的、您可以按照这些公式进行操作。

    如果最大输入电压为200V、则应为 MOSFET 和输入电容器留出足够的裕度。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    非常感谢!

    安德拉斯