This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:SLUC602-LLC 半桥固件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186414/ucd3138accevm149-sluc602-llc-half-bridge-firmware

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138ALLCEVM150UCD3138AUCD3138

您好!

 

我发现系统的控制电路固件有问题。 该系统由控制电路 UCD3138ACCEVM149和 LLC 电路 UCD3138ALLCEVM150组成

 

我发现默认配置的 UCD3138ACCEVM149与从 TI 网站下载的固件由我加载(但不进行修改)的另一个 UCD3138ACCEVM149之间存在一些固件差异。 我使用的固件是采用 UCD3138A 配置的 SLUC602-LLC 半桥固件。 我认为它应该是我们购买时具有 UCD3138ACCEVM149的相同固件。

 

我对这两个电路都做了一些测试。 第一个带有原始固件(从现在开始我将其称为 FWoriginal)、第二个带有由我加载的固件(从现在开始我将其称为 FWDownloaded)。

 

使用 Fusion Studio、我已经看到对于蠕虫、频率为150 KHz。 但是、在下载 FWfb 后、频率为250KHz。 此外、我还看到了内部温度测量和外部温度测量之间的一些差异。 请参阅附加的图片。

 

此外、我还看到了使用软件 UCD3XXX 器件 GUI 进行器件标识的差异。 对于蠕虫DEVICE_ID UCD3138|0.0.72.0012|140225。 但是、FWdownloaded 为 UCD3100ISO1|0.0.11.0106|141031。 请参阅附加的图片。

 

我不明白为什么我看到这些差异。 因此、我想问如何解决这个问题。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会知道、您下载的代码是较新版本。  这两个版本都可以正常工作、但我们支持的版本较新、并且应该对板上的版本进行改进。  请使用较新版本、因为这是我们现在设置为支持的版本。