This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030变压器参数

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, TIDA-01352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186276/lm5030-lm5030-transformer-parameters

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352

尊敬的先生:

我的问题:

我尝试使用 LM5030构建400W、Vin=18V-29V 至300V 的电源、并使用以下参数订购 IT 平面变压器: 500W、n=1:19、 Lprimary1-3= 8.5uH (10kHz)

即使 PWM 接近50%、功率也不能超过120W。 您是否看到我的变压器的参数有任何问题?

我将与   TIDA-01352中的变压器进行比较、但 请  参阅 TIDA-01352第14页的手册

<The design uses push-pull transformer (part number 750343547) from Wurth Elektronik.

但我在  Wurth Elektronik 互联网端找不到规范(初级电感和电阻)(似乎是旧 信息)

 您是否具有750343547变压器的规格。

此致。

麦克风

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接显示了 TIDA-01352的设计说明。 第14页有相关信息  750343547。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiducd8

    您可以联系 Wurth 以了解您是否可以获得器件规格。 我也会联系 Wurth、如果我获得了规格、我会将其发送给您。 但现在请查看第14页以帮助您继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的规格  750343547。

    e2e.ti.com/.../750343547.pdf