This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:窗口时间(拼写错误)值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185886/tps3813-q1-window-time-typcal-value

器件型号:TPS3813-Q1

您好专家、

客户正在测试 t_window 作为其生产测试。  

用例:可编程窗口时间,  外部电容器180pF +/-5%

根据数据表 计算、典型值为78.6ms。

根据数据表计算、最小值为56.2ms。

测试数据的可用时间为68.2ms  

测试数据的最小 计算限值接近于 典型计算值

(来自数据表)

您能否就这种价值转移的原因向我提供您的建议?

-这是由器件变化引起的? 最初倾向于偏置到下限?

-如果它们使用小电容、数据表中的典型值将会因内部特性而发生变化?

-还是针对灵敏度电容的电容器特性?

等等

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

     您估计电容器的值会降额多少? 除非您使用的是稳定类型的电容器(C0G/NP0)、否则标称值始终比应用中的电容略高。

    谢谢、

    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew San、

    感谢您的支持。

    客户已检查电容器 特性。 从数据表中可以看出、即使它们考虑温度 特性和直流偏置等、它也将为+/- 5%

    此外、 如果它们使用-5%电容器进行计算、则典型值为75ms。  

    他们认为、这个问题不受电容器 特性的影响。

    您是否有其他可能的因素或经验?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    您在 DS 中看到的规格仅与理想电容器有关。 即使标称值仅变化±5%、也需要考虑其他因素、例如电容器寄生效应、PCB 上布线的电阻、电容器 TPS3813-Q1的接近程度、温度等 因此、我们无法使用外部电容器来保证 DS 中的规格。

    根据您的数据、器件的运行情况看起来是正常的。

    谢谢、

    Andrew