This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:IQ LDO

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A, TLV767-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185727/tlv743p-the-iq-ldo

器件型号:TLV743P
主题中讨论的其他器件:TL1963ATLV767-Q1

你(们)好

智能门锁项目需要低功耗 LDO、请帮助推荐以下选项、谢谢!


主要参数要求如下:
静态功耗:不超过2uA。
2.输入电压:高于8V。
输出电流:1A。
输出电压:3.3V 固定电压或可调电压。
5.压降小于900mV

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    关于静态功耗、您是指满载还是空载时的接地电流?

    根据其他要求、我建议使用直流/直流转换器来降低 Vin、因为这里的热性能可能会有问题。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的支持。

    在 Vin=8V、Vout=3.3V、Iout=1A 的工作条件下、LDO 的效率仅为41.25%、LDO 的功率损耗为4.7W。

    LDO 产品能否承受此类热量? 通用 LDO 可承受多少瓦的功率? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    我们是否有可满足客户需求的 LDO 产品? 耗散功率大于4.7W。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    LDO 通常可处理大约1W 的电流、热关断通常为~160°C 考虑到我们大多数器件的热阻、这是有风险的。 如果  输入电压较低、则 TLV76733QWDRBRQ1或 TL1963A-33DCQT 可在此处工作。   

    功率耗散(PD)=(8-3.3)* 1 = 4.7 PD =(5-3.3)* 1 = 1.7

    TL1963A:

    结温(TJ) =环境温度(TA)+(50.5 * 4.7)= 244°C/W + TA →热关断

    或 TA +(50.5 * 1.7)= 85.85°C/W + TA

    TLV767-Q1:  

    TJ = TA +(51.9 * 4.7)= 243.93 °C/W + TA →热关断

    或 TA +(51.9 * 1.7)= 88.23°C/W + TA

    我希望这对您有所帮助、  

    Erin