This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704输出问题

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185403/ucc28704-ucc28704-output-issue

器件型号:UCC28704

降级器、

客户反馈、当他们使用 UCC28704 反激式电源时、输出电压为15V/1.2A、当负载较轻时、输出正常、当负载较重时、输出不稳定。

请帮助检查原理图是否正确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的联系。  您能否在一张图片中提供输出电压、VDD、栅极(DRV)的波形?

    根据您提供的波形、似乎 FET 暂时停止开关、因此输出下降。 当 VDD 降至 UVLO 阈值(典型值为7.7V)以下时、会发生这种情况。 如果 VDD 反复下降并触发 UVLO、 则增加 CDD。 (计算可基于 UCC28704 Excel 设计计算器)

    您还可以提供辅助绕组吗? (Np:Ns:Na)

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (UCC28704产品说明书 P.27)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我与我的团队进行了讨论、并注意到串联栅极电阻太大(Rg1=5.1欧姆)。

    在数据表中、建议使用 Rg1<1 Ω。

    您能否提供包括轻负载和满载时的 Vout、CS、Gate (DRV)在内的波形?  

    当 FET 关断时、较高的串联栅极电阻使得 VDS 的上升更有可能导致 FET 再次导通。 这会降低效率、并可能使控制器认为它看到 OC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claire:

    我会将您的建议发送给客户。BTW、现在我们需要客户更改 Rg1并提供 波形、包括轻负载和满载条件下的 Vout、CS、Gate (DRV)。

    我想知道我们是否需要客户在 一张图片中提供 Vout、VDD、Gate (DRV)的波形以及 Naux 绕组? (Np:Ns:Na)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claire:

    客户反馈他们已经解决了问题、原因是输出电容太大。BTW、Rg1他们会接受您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很高兴听到客户解决了输出纹波问题、 除了更换输出电容器之外、他们是否进行了其他更改?  

    我们建议同时查看 Aux、CS、VDD、Vout 进行调试。 建议查看这4个波形并确保它们符合数据表。 如果还有其他问题、请随时创建 E2E 主题以获取支持。

    谢谢。