This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:由于看门狗设置而无法复位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183318/tps3823-fail-to-reset-because-watchdog-setting

器件型号:TPS3823

大家好、

我的客户遇到了 TPS3823-33问题、其中复位信号无法按预期触发、目前 WDI 连接到外部 IO、使用1K 电阻。

当 WDI 引脚悬空时、复位可以正常运行(可以拉高)、因此我们怀疑复位问题与看门狗设置有关。

对于外部看门狗信号是否有任何特定的要求、我已连接原理图和电流看门狗信号、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    感谢您的问题、只需澄清一下、1K 电阻器是用作 TPS3823 IO 和 WDI 之间的电流阻尼吗?

    此外、您能否在故障期间提供 WDI 输入和复位输出的快照?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    现在、我的切片机 仍然使用 WDI 1.6S 作为狗周期的馈送。  它们将复位电阻从下拉更改为上拉、然后这是正常的、但 它们当前选择的型号 TPS3823-33DBVR 是推挽式、而不是 OD。 为什么需要上拉这件事?  

    BR

    扇出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    正确、该器件不需要输出上的上拉或下拉。 客户是否在没有 R95和 R93的情况下进行了测试?

    Jesse