This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124:UCD90124

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185948/ucd90124-ucd90124

器件型号:UCD90124
主题中讨论的其他器件:UCD90120UCD90120A

各位专家好、UCD90124与 UCD90120引脚和封装兼容。 我们能否多次对 UCD90124的 NVRAM 进行编程? 哪一版本的 Fusion Designer 支持 UCD90124?

即使这是旧器件、此器件也可在市场上买到。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90124与 UCD90120引脚相同、但具有不同的功能集。 您无法混合使用这两个器件。

    NVRAM 的最小周期为20K。

    它与独立帖子中共享的 UCD90120相同。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、我是一名前 TI 员工。 ID:a0393757。 我已经从慕斯订购了 UCD90124来更换电路板上的 UCD90120。 Mouser 是授权分销商吗?

    如何知道器件是有效的 TI 器件?

    今天是否可以进行短时间通话?

    我在印度班加罗尔。

     谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议使用 UCD90124A 或 UCD90120A、因为它们具有更多功能和支持。

    遗憾的是、UCD90120和 UCD90124支持非常有限。

    只要从 TI 的合法分销渠道购买这些器件、就可以正常使用。

    此致

    Yihe