This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:Fusion GUI 未在 I2C 中检测到 UCD90120

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185308/ucd90120-ucd90120-not-getting-detected-in-i2c-by-fusion-gui

器件型号:UCD90120

大家好、我已附上 UCD90120的原理图。 nTRST 引脚通过一根导线被拉低。 超过2uS 后、nRESET 在3.3V 电源后变为高电平。 在 Fusion Design 在线 GUI 上未检测到 UCD90120 U76。

我们使用该器件、因为它在市场上可用。

请帮帮我。  

谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../B0EVB_5F00_Seq.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们能够在 ROM 模式下检测到器件。 我有 xml 文件。 附加的图像包含工具中的错误信息。

        UCD90120器件地址引脚上的电压为0V。 如 UCD90120器件数据表的表5所示、引脚上应该有一些非零电压。

    如何从这一步开始?

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90120是一款非常旧的器件、而 Fusion GUI 7.x 在2017年7月18日之前停止支持该器件

    请使用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_2.0.179.exe 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、我尝试使用您刚才建议的版本2.0.179。 但仍无法检测到器件。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照随附的文档进行恢复。

    e2e.ti.com/.../recover-UCD90120-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、您好、我们在附加的图像中看到校验和。 接下来可以做些什么?

    两个 UCD 器件上的文本均为 UCD90120 TI27KA3PVG4。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供顶部标记。

    此器件看起来不是 TI 提供的正确器件。

    请确保我们只能支持从 TI 合法分销商处购买器件的客户。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你是不是说这是一个假部件? 您能否详细说明一下 TI 的错误单元意味着什么?

     谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗、这是否意味着该部件是假部件? 或专为特定客户而销售、而不是在其他地方销售?

    您能否详细说明一下您所说的不是正确的 TI 器件的含义?

     谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您的顶部标记(我可以与您共享的内容),未找到与 UCD90120关联的设备。

    我们无法支持、此帖子将关闭。

    此致

    Yihe