This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:如何通过空白引脚实现 PWM 操作? 以及在空载或饱和时的 OUTn 行为

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283, TLC59282EVM-118, TLC59282, TLC5955, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187320/tlc59283-how-about-pwm-operation-via-blank-pin-and-outn-behavior-when-no-load-or-saturating

器件型号:TLC59283
主题中讨论的其他器件: TLC59282EVM-118TLC59282TLC5955TLC59116F

你(们)好

我想使用一些菊花链 TLC59283、也需要调光。

我第一次使用74LV595A 进行设计、但我需要最大限度地减小 PCB 和漏极开路驱动上的空间、

因此、我计划将其替换为 TLC59283。

我有3个问题。

1) 1)我想通过所有 TLC59283的空白引脚而不是 OE 引脚 of74LV595A 来使用 PWM 调光。

我计划使用100Hz 至1kHz PWM 信号、我想它在数据表上的 TD1 (最大100nsec)足够慢。

在这种使用和建议的频率范围方面是否存在任何问题?

2)在饱和模式下使用输出

我将在同一 TLC59283中使用不同颜色的 LED。

在这种情况下、LED 亮度与电流因颜色(例如红色和绿色)而异、

因此、我想通过串联电阻和 OUTn 将 LED 电流限制设置为饱和模式下的简单开漏。

此外、它还将降低 TLC59283的功耗。

在这种使用方面是否有任何问题?

3) 3)无负载运行

我将使用一些具有菊花链的 TLC59283、但会有一些未使用的 OUTn。

 我在 TLC59282EVM-118手册的第6页中找到了以下说明;

>>>请勿在没有 LED 负载的情况下运行。 TLC59282输出是双极的、并且可在未连接负载时消耗高 ICC 电流。

我想这个问题只发生在 TLC59282上、而不发生在 TLC59283上、因为它有 CMOS 输出。

是这样吗?

谢谢、此致、

Naoyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoyuki、

    1. 可以 通过空白引脚实现100Hz 至1kHz PWM。  您应该遵循 数据表(第3页)中建议的运行条件 t_WH2和 t_WL2。 但是、我应该提到、 这不是空白引脚的典型用法。
    2. 不建议使用您提到的饱和方法。 TLC59283不是开漏 LED 驱动器。 在 TLC59283的正常使用中、用户应该避免这种饱和并为电流阱的正常运行留出足够的余量电压。 考虑对所有红色 LED 使用一个 TLC59283、对所有绿色 LED 使用另一个 TLC59283。
    3. 数据表未指定 TLC59283具有 CMOS 通道输出。 如果存在未使用的通道、则可以将这些通道保持悬空。 您应始终向未使用的通道写入"0"以将其关闭。
    4. 原理图中存在一些问题:
      1. IREF 引脚不能保持悬空。  必须在 IREF 和 GND 之间连接一个外部电阻器。
      2. GND 引脚应接 地。
      3. 检查 SIN 引脚和 SCLK 引脚的连接。
    5. 您能告诉我您的终端设备/规格是什么、您希望使用我们的器件实现什么效果? 我需要更多信息来为您提供更好的建议。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢您的回复。

    1.我理解得尽可能多,但不是典型的。

    2.我还需要2色类型(1芯片中为红色和绿色)、我发现此器件与此类应用不匹配。

    3.我误解了数据表上的图5、可能是 Nch 灌电流驱动器和 PCH 预充电为 CMOS 输出。

    4.我匆忙地绘制了重点讨论问题的原理图。

    我应该在实际设计中进行足够的检查、谢谢。

    最后我回到74LV595A、因为我需要上电复位功能和 PWM 调光。

    尽管我还考虑了74HCS595、但在进行一些设计更改时、CMOS 输出是可以接受的。

    但是、我可以了解该器件、我想尝试下一个挑战。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoyuki、

    不用客气。 如果您有任何其他需求、并且我愿意提供帮助、请随时与我联系。

    仅供您参考:

    • 我们拥有 TLC5955等器件、该器件具有内部 PWM 计时控制器、级联功能和寄存器设置、可为每个通道输出编程电流。
    • 我们还有 TLC59116F 等器件、它们具有开漏输出和内部上电复位功能。

    此致、

    Steven