请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 我正在尝试使用 BQ24192芯片作为主充电控制和电源转换器的新电路板。 我想在没有电池的情况下测试电路、以确保在添加电池之前电路正常工作。 根据数据表和相关问题、bq24192芯片应尝试调节>3.5伏、如果施加足够的功率、PG 信号应变为低电平。 我用5伏电压为电路供电、并测量 Vbus 为5伏。 然而、SYS 引脚上没有负载时(我知道)、SYS 电压保持在0.9伏。 另一个有趣的观察结果是 BAT 引脚似乎处于-1.4V。
是否有人能帮助我了解这是正常行为、如果不是、下面原理图中的系统设置有什么问题?