This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:[THINKWARE]

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183699/tlv62569-thinkware

器件型号:TLV62569

大家好、TI 支持团队

客户通过设计下面的电路来开发产品。

此时缺陷仍然存在、因此我们请求查看电路图。

-Vin=5V

- Vout = 1V

-Iout=max 1A

故障症状:无输出、针脚3、4与 GND 短路。

在数据表中、C3被标记为"可选"。

"可选"是什么意思?

是否可以选择更改负载电容?

点的存在或不存在是否会影响上述缺陷的症状?

请检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    C3是一个前馈电容器、有助于实现环路瞬态响应。 这是可选的、因为其要求由客户根据应用要求决定。 添加 CFF 有助于减少过冲/下冲、但会增加稳定时间。  

    是的、客户可以根据表4中数据表中提到的 LC 矩阵选择输出电容器。  它们是否可以将输出电容更改为推荐值2x22uF? 它们仍然可以保留小值输出电容器、以帮助进行高频噪声滤波。 如果他们想要更改数据表规格之外的输出电容、我建议检查应用中的环路稳定性并确认相位裕度大于45度。  

    我需要对原理图进行一些澄清。 您能否分享以下附加信息:  

    1) 1)输出端连接了哪些元件?

    2) 2) 您能否在下面澄清一下陈述

    [引用 userid="468774" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183699/tlv62569-thinkware "]是否存在该点会影响上述缺陷的症状?

    此陈述中的"要点"指的是什么?

    3) 3)此处的故障率是多少? 什么是终端应用?

    4) 4)如何提供5V 输入?  

    5) 5)负载是多少?

    6) 6)您能否共享应用板的完整原理图、PCB 布局和电源树?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    大家好、这是 Chase、我正在与 MJ 合作。

    感谢您的支持。

    以下是您所询问的答案。

    1) 1)这2个组件用于片式电阻器、现在它们只是与焊料连接、因此它与0欧姆电阻相同。

    2) 2)这意味着可选电容器 C3。 它是否与缺陷有任何关系?

    3)故障率约为5/10K、最终应用为汽车黑盒(行车记录仪)。

    4) 4)在最初施加12V (汽车电池)时、它通过降压转换器转换为5.5V、并通过肖特基二极管施加到 TLV62569。

    5) 5)负载是处理器、至内核电压(1.0V)

    6) 6)我可以在12V 至1.0V 范围内共享、包括 TLV62569、但保密。 如果您注意到您的私人电子邮件地址、我会将其发送给您。

    我将向客户询问 PCB 布局和电源树。

    首先、请告诉我您发送原理图的电子邮件地址。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    好的。 感谢您提供相关信息。

    1) 1)好的。 明白。

    2) 2)否、我认为它不会对器件损坏产生任何影响。  

    3) 3)好的。

    4) 4)好的。 我怀疑任何过压事件都会损坏器件。 如果 TLV62569输入端的电压超过其绝对最大额定值、则可能会触发此类器件故障。

    因此,为了进一步评估问题,还请提供如下补充资料:

    a)请捕获启动、稳定状态和断电条件下的 Vin、SW、Vout 和 IL 波形。

    b)在某些测试期间是否发生了故障? 还是在终端设备正常运行的情况下?

    C)客户是谁?

    d)您是否知道将12V 转换为5.5V 的降压转换器的器件型号?

    请将所有详细信息分享到我的电子邮件地址: s-nair@ti.com

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase 和 MJ、

    当我们通过电子邮件讨论此问题时、我将在此关闭此主题。 如有任何更新、请随时在下方发表评论或通过电子邮件与我联系。  

    谢谢!

    此致

    Sneha