大家好、TI 支持团队
客户通过设计下面的电路来开发产品。
此时缺陷仍然存在、因此我们请求查看电路图。
-Vin=5V
- Vout = 1V
-Iout=max 1A
故障症状:无输出、针脚3、4与 GND 短路。
在数据表中、C3被标记为"可选"。
"可选"是什么意思?
是否可以选择更改负载电容?
点的存在或不存在是否会影响上述缺陷的症状?
请检查。
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
客户通过设计下面的电路来开发产品。
此时缺陷仍然存在、因此我们请求查看电路图。
-Vin=5V
- Vout = 1V
-Iout=max 1A
故障症状:无输出、针脚3、4与 GND 短路。
在数据表中、C3被标记为"可选"。
"可选"是什么意思?
是否可以选择更改负载电容?
点的存在或不存在是否会影响上述缺陷的症状?
请检查。
谢谢。
此致、
mj
尊敬的 MJ:
C3是一个前馈电容器、有助于实现环路瞬态响应。 这是可选的、因为其要求由客户根据应用要求决定。 添加 CFF 有助于减少过冲/下冲、但会增加稳定时间。
是的、客户可以根据表4中数据表中提到的 LC 矩阵选择输出电容器。 它们是否可以将输出电容更改为推荐值2x22uF? 它们仍然可以保留小值输出电容器、以帮助进行高频噪声滤波。 如果他们想要更改数据表规格之外的输出电容、我建议检查应用中的环路稳定性并确认相位裕度大于45度。
我需要对原理图进行一些澄清。 您能否分享以下附加信息:
1) 1)输出端连接了哪些元件?
2) 2) 您能否在下面澄清一下陈述
[引用 userid="468774" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183699/tlv62569-thinkware "]是否存在该点会影响上述缺陷的症状?此陈述中的"要点"指的是什么?
3) 3)此处的故障率是多少? 什么是终端应用?
4) 4)如何提供5V 输入?
5) 5)负载是多少?
6) 6)您能否共享应用板的完整原理图、PCB 布局和电源树?
谢谢!
此致
Sneha
尊敬的 Sneha:
大家好、这是 Chase、我正在与 MJ 合作。
感谢您的支持。
以下是您所询问的答案。
1) 1)这2个组件用于片式电阻器、现在它们只是与焊料连接、因此它与0欧姆电阻相同。
2) 2)这意味着可选电容器 C3。 它是否与缺陷有任何关系?
3)故障率约为5/10K、最终应用为汽车黑盒(行车记录仪)。
4) 4)在最初施加12V (汽车电池)时、它通过降压转换器转换为5.5V、并通过肖特基二极管施加到 TLV62569。
5) 5)负载是处理器、至内核电压(1.0V)
6) 6)我可以在12V 至1.0V 范围内共享、包括 TLV62569、但保密。 如果您注意到您的私人电子邮件地址、我会将其发送给您。
我将向客户询问 PCB 布局和电源树。
首先、请告诉我您发送原理图的电子邮件地址。
此致、
Chase
你好 Chase、
好的。 感谢您提供相关信息。
1) 1)好的。 明白。
2) 2)否、我认为它不会对器件损坏产生任何影响。
3) 3)好的。
4) 4)好的。 我怀疑任何过压事件都会损坏器件。 如果 TLV62569输入端的电压超过其绝对最大额定值、则可能会触发此类器件故障。
因此,为了进一步评估问题,还请提供如下补充资料:
a)请捕获启动、稳定状态和断电条件下的 Vin、SW、Vout 和 IL 波形。
b)在某些测试期间是否发生了故障? 还是在终端设备正常运行的情况下?
C)客户是谁?
d)您是否知道将12V 转换为5.5V 的降压转换器的器件型号?
请将所有详细信息分享到我的电子邮件地址: s-nair@ti.com
谢谢!
此致
Sneha