This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS4811内部电流放大器的带宽

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185919/tps4811-q1-the-bandwidth-of-the-tps4811-internal-current-ampifier

器件型号:TPS4811-Q1

大家好、

  我们是否有 iTPS4811内部电流放大器的带宽规格?

  只有以下响应图。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我将与设计团队核实 并重新了解带宽规格。 您是否了解它为什么重要? 此处的用例是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    带宽为 200kHz

    此致、

    Rakesh