This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177的最小和最大 f (dtrk)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185913/lm5177-minimum-and-maximum-f-dtrk-of-lm5177

器件型号:LM5177

你(们)好  

您能告诉我   LM5177的 f (dtrk)最小值和最大值是多少?  数据表没有提到它。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    我们将研究这个问题、并在几天内回来讨论。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    这方面的鉴定工作尚未完成、因此目前无法给出固定值。

    较低的值可能会降至150kHz、但要获得准确的值、请等待最终数据可用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    非常感谢您的回复。 此外,我还有一个问题。  我们是否有关于与 PWM 频率和抖动相对应的输出电压精度的文档? 如果我想实现10mV 甚至1mV 的调节精度、我们将如何推荐 PWM 设计。

    期待您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    此时、数据收集和鉴定仍在进行中。

    具有10mV 或1mV 精度的哪个基准:输出电压或内部基准? 这可能比内部基准所能提供的要多得多。 由于 DTRK 使用内部基准、因此它的精度不能再高了。

    通常、高频率有助于减小误差。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    非常感谢! 现在使用内部基准。 如果我们要控制1mV 的输出电压阶跃、输出电压是否不仅取决于 PWM 的精度、还取决于我们的基准?

    假设条件,如果我 使用150kHz 的 PWM 信号并且占空比时间为0.1ns、则当占空比为100%时、输出电压为40V、 当我使用设置的步长将 DTRK 设置为0-100%时、 输出电压是否 会识别此变化并更改输出电压以符合1mV?的变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    如前所述、特征评定尚未完成、因此无法保证信息得到保证。

    基本上、数字转换为具有数字信号分辨率的模拟信号。 因此、也应通过此步骤调整输出。
    不过、这在这种情况下更具理论性、因为该控制信号区域的本底噪声变化要高得多。  (25uV 基准电压变化)。 您可能还需要一个非常好的输出滤波器、并在测量输出电压时进行一些平均值计算。

    此致、

     Stefan