This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:二极管引脚温度特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186585/lm25066a-diode-pin-temperature-characteristics

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066

大家好。  

我的团队和我对 IC LM25066APSQ/NOPB 有两个问题。

 

1)有关二极管引脚的信息。  我在数据表中看到、预计其精度可在2度(室温下)至10度范围内。  该精度是基于温度的吗?  此外、数据表中指示的测试条件介于10度和85度 C 之间。 在-40C 时、可预期的性能/精度是多少、IC 处于规格范围内。

 

2) 2) 如果该引脚既未连接到 NPN 晶体管、也未接地但保持开路、则该引脚会出现哪种行为?  它是否仍会提供任何类型的满意温度读数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lopez、

    欢迎使用 E2E  

    我们将检查并在周一返回  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lopez、

    LM25066主要用于设备处于受控环境的企业市场。 因此、在10°C 至85°C 的环境温度范围内可实现温度精度 我们在-40°C 的环境温度下没有精度数据

    保持二极管引脚断开可能会导致在该引脚上产生未知电势。 在这种情况下、无法获取有用的温度数据。