This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:短路保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS61046, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187302/tps61085-short-circuit-protection

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TPS61046TPS61081TPS61372

您好!

是否有任何 TPS61085等器件具有任何类型的集成短路保护? 布板空间有限、因此我希望找到一个不需要更多组件的解决方案。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 TPS61085等器件、我假设输入和输出电平相同。

    TPS61046和 TVL61046A 的输入电压为1.8V 至5.5V、输出电压高达28V。 但其电流限制约为1A。

    TPS61081也是可行的。 其输入电压为2.5V 至6V、输出电压高达27V、电流限制为1.3A。

    对于更大的电流限制、TPS61372将是一种解决方案、它采用 DSBGA 的极小型封装。 其电流限制为3.8A。

    此致

    Fergus