This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计输入电源电路

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185862/designing-an-input-power-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS631010

你(们)好

我需要设计一个电路、以下是输入/要求:

1)电源为2节串联 AA 电池。 使用新电池时、电压将约为3.6V、并随着时间的推移降至2V

2) MCU +传感器电路需要3V 和大约100mA

3) 3)对于电流约为500mA 的传动器、需要5至6V 的电压

我正在考虑以下方法。

以下是我遇到的几个问题:

1) 1)这是一种好的/建议的方法吗?  

2) 2)如果不是、您能否指出其中的问题并提出更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    我认为这是一个适合您应用的模块、下面是我们最新降压/升压转换器的链接、它可以支持您的情况。

    https://www.ti.com/product/TPS631010

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    感谢您的回答。 TPS631010非常适合我们的应用。 我还想将其用于5V 升压级。 但是、在数据表中、仅当 Vo=3.3V 时才提到性能图。

    您是否有任何指导原则、我们如何估算或测量输入电压= 3.3V 和输出电压= 5V 时的效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    下面是有关您的共享条件下的效率性能的图片。如果您需要 某个输出电流的精确数据、请告诉我。

    此致

    TAO