This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:LM2937-5最小负载电流要求

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694353/lm2937-lm2937-5-minimum-load-current-requirement

器件型号:LM2937

您好!

LM2937-5是否具有最小负载要求? 对于这一点、LM2937系列中的任何器件是否具有最小负载电流要求?

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    虽然 LM2937没有严格规定的最小负载、但必须认识到电气特性表规格仅对5mA 或更大的负载有效。 因此、我们建议负载至少为5mA、以满足电气特性表的要求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ryan。