This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:正降压转换器的负电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694315/lm2576-negative-voltage-from-positive-buck-converter

器件型号:LM2576

尊敬的读者:

现在、我需要一个具有合理功率的负电源。  在 ebay A 和 AliveExpress 中、LM2576正输出降压转换器模块的销售成本较低、请参阅图1和图2中所示的原理图。 原理图3是 TI LM2576数据表中具有负功率输出的降压转换器的示例。

我对这两个原理图进行了修改、并查找了差异。 我注意到、基本上只有输入电容器的负极引线在两个原理图之间具有不同的位置。 在图2中、它连接到接地端、在图3中、它连接到输出端。 从模块的角度来看、变化是 输出已将标签从输出更改为接地、 而接地已将标签更改为 负输出。 除了输入电容器的负引线外、物理上没有什么变化。

问题1:由于这是如此致命的简单,我想知道我是否犯了一个思维错误。 是否有人可以确认我将这些模块转换为负输出模块的想法是否正确?

问题2:如果正确、我有其他问题。 为什么负原理图图图中的输出电流为0.7A 、而不是正降压电源的3A? 这可以通过某种方式得到提升吗?

希望你们中的一位能阅读这篇内容、并告诉我这里是对的还是错的。

此致 Oscar GOOS。

图1:ebay 和 AliveExpress 销售的模块

图2: 正极降压转换器

图3:负降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    从根本上说、您是正确的。 输入负极导线连接到输出端以应答 Q1。 例如、如果您尝试将此规则与模块结合使用、则可能会遇到问题、因为当输出变为负时、器件将在降压升压(BB)中看到 Vin+Vout、其中负输出为器件基准(0V)、 而对于降压转换器、仅输入电压。

    对于 Q2、原因是电感器(Ave)电流成为 BB 的 Iinave+Iout、因此给定器件的电流处理能力会降低。

    其中 Iinave=引脚/Vinmin

    其中引脚= Pout/Efficiency。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    您的回答很好。 假设我只使用降压模式逆变器而不是降压升压、我是否理解您同意我的想法、即可以很容易地修改他的模块类型、从而以合理的功率产生负电压。

    关于电流减小、我在写这个问题后读出输出电流减小了一个因数(1-D)、占空比为 D。 我并不完全清楚这对该模块的影响、但它似乎取决于占空比 D。由于输出电压也取决于占空比、我假设0.7Amp 是指45伏输入开关。可能是电流可能更高 输入电压接近12伏的情况下。 这响铃了。