This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:有关 TPS736负载调节的问题

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691789/tps736-question-about-load-regulation-of-tps736

器件型号:TPS736

大家好、

下面我对 TPS73601有一些疑问。 尤其是负载调节。

在 Tj = 25度时、VFB 为1.198至1.21V。 Tj =-40至125度期间的 VFB 是多少? 我认为1%。

2.提到的负载调节单位%/mA。 如何定义它? 例如、如果 Iout=100mA 且 Vout 设置为1.23V、⊿Vout=0.05%。 因此、最坏的情况是 Vout = 1.23 x (1-0.05%)= 1.218V。 正确吗?

3.在-40至125度⊿内⊿Vout( Iout)负载调节的多少?

表6.5和图1下的内容看起来不同。 什么是信任值?

请给我建议。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1在评估器件是否具有适合您的应用的精度规格时、最好评估 Vout 而不是 VFB 的精度。 虽然 VFB 用于计算特定输出电压的电阻分压器、但还有其他潜在的误差源(例如误差放大器)、这意味着 VFB 规格在输出精度方面不能提供完整的图。 除了 VFB、Vout 的精度是工作温度范围内的关键参数。 内部反馈环路电路确实会补偿 VFB 因温度而产生的变化、以确保 Vout 在-40°C 至125°C 范围内保持1%的精度。

    2负载调节定义为输出电压变化与负载电流变化之比。 %/mA 是∆μ A Vout / 1mA 负载电流变化的百分比。 如果 Iout=100mA,Vout 设置为1.23V,当负载电流更改为200mA 时,Vout 的变化将达到(0.0005%*1.23)*(200mA-100mA)=0.000615V,这是非常小的。 它测量 LDO 在不断变化的负载条件下保持恒定输出电压的能力。

    使用负载调节图(图1)计算出的-40C 和125C 的3⊿Vout(⊿Iout)值完全符合25°C 时的典型规格。 实际情况下、使用负载调节规格中的典型数字0.002%/mA 和0.0005%/mA 来估算工作温度范围内的⊿Vout (⊿Iout)。 图表平均值通常为~30个单元,显示了器件的典型性能,并不表示任何种类的最小值/最大值

    对于1mA≤IOUT≤400mA、典型值⊿Vout (⊿Iout)= 0.002%/mA * Vout
    对于10mA≤IOUT≤400mA、典型值⊿Vout (⊿Iout)= 0.0005%/mA * Vout

    4.要从图中获取负载调节数据,请将 y 轴中的数据(Vout 变化(%))除以电流变化(x 轴中的 Iout–Iref (10mA)))
    例如,对于 Iout = 350mA、Vout (%)=-0.8%,负载调整= Vout (%)/(Iout-10mA)=-0.08%/(350-10)= 0.0002%/mA。 从图中计算得出的值符合规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、
    感谢您的快速回复。

    我想确认有关#3和#4的问题。

    3数据表提到了"典型值是在 Tj=25C"。
    低于值是在-40 C 至125 C 温度下?
    对于1mA≤IOUT≤400mA、典型值⊿Vout (⊿Iout)= 0.002%/mA * Vout
    对于10mA≤IOUT≤400mA、典型值⊿Vout (⊿Iout)= 0.0005%/mA * Vout

    4.
    负载调节似乎在表和计算值之间存在差异。
    表中提到0.0005%/mA,但图表(计算值)显示0.0002%/mA

    此致、
    Yoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3这些不是数据表中-40C 至125的值、但如果客户需要了解温度范围内的负载调节、则可以使用它们来估算⊿Vout (⊿Iout)。
    #4表显示了负载调节可保证为0 (最小值)至0.0005%/mA (最大值)。 图中的计算值在范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着、客户可以将这些值用作最大值吗? 它们必须使用-40C 至125C 时的最大值进行计算。

    此致、
    Yoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、客户可以使用最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshi:
    0.0005%/mA 是典型值、而不是最大值 在-40°C 至125°C 的温度范围内、Vout 可保证1%的精度。
    如果客户希望 Vout 随温度变化,请使用最大1%精度来计算10mA<=Iout<=400mA。 例如,如果 Iout=100mA 并且 Vout 设置为1.23V,⊿Vout=1.23*1%=0.0123。 输出电压在整个温度范围内的最大变化为+/-0.0123V。