This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:10-LED 扩展器详细信息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693716/bq34z100-g1-10-led-expander-details

器件型号:BQ34Z100-G1

早上好、

我将在"10-LED 扩展器与 I2C 主机通信"模式下使用 BQ34Z100-G1。 在这种模式下、BQ34Z100-G1 通过一个位拆裂方法发送 LED 状态、其中 RC2作为时钟、RC0作为数据。

是否可以获得有关这些 RC0和 RC2信号时序的更多信息?

该位流式传输是否仅由 REG25和 VEN 引脚之间的短路触发、或者是否有任何方法可以连续自动重复此类流式传输?

谢谢、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    该器件可配置为始终开启、也可通过按下按钮(然后在由参数 LED 保持时间确定的设定时间段内开启)进行配置。

    要在持续按下/按钮之间切换、请将 LED/COMM 配置寄存器的 LED_ON 位3置为有效/置为无效。 如需更多信息、请参阅数据表的第7.3.13节。

    有关 SNx4HC164 8位并行输出串行移位寄存器的更多时序信息、请访问 :www.ti.com/.../sn74hc164.pdf

    关于触发 LED 以设定的速率闪烁、 开关可由 FET 替代、外部 MCU 或电路可用于"按住"按钮1秒钟、其中 LED 保持点亮 Y 秒、外部 MCU (或其他电路) 每 X 秒重复1秒的"按住"、其中 X > Y

    此致、
    Bryan Kahler