This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:为什么 TPS763-Q1需要比其他器件更多的 ESR?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763-Q1, TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693549/tps763-q1-why-tps763-q1-requires-some-more-esr-compared-to-other-devices

器件型号:TPS763-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV702-Q1

您好!

目前、我从客户那里得到一个问题、即4.7uF 输出电容器需要 TPS763-Q1数据表中提到的0.3-10 ESR。 我使用 Rohm 的 BU33SD2MG (目前在客户的电路板上)检查了我们的器件、我们的器件需要比 Rohm 的 ESR 大得多。 也就是说、客户应在输出端串联一个电阻器(陶瓷电容器的 ESR 不够)、以确保所有条件下的稳定性。 请参阅以下屏幕截图、我从 Rohm 的数据表(第一张图片)和我们的数据表(第二张图片)中获取。

我还检查了其他 LDO、发现没有人像我们的 TPS763-Q1 DID 那样专门指出应用电路中的 ESR (请参阅下图)。 为什么 TPS763-Q1需要比其他器件更多的 ESR、尤其是 Rohm 的 BU33SD2MG? 您能详细帮助吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    请原谅由于美国假日而造成的短暂延迟。

    设置 ESR 要求是为了帮助客户补偿稳定系统的内部电路。 由于每个 LDO 器件型号都是不同的设计、因此补偿要求可能不同。 以下应用手册更详细地介绍了 ESR 如何影响 LDO 的稳定性:

    www.ti.com/.../slva115.pdf

    请考虑 TLV702-Q1、这是一款具有较低 ESR 的引脚对引脚器件。

    非常尊重、
    Ryan