This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:适用于 AM4376的 TPS65910?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694257/tps65910-tps65910-for-am4376

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

团队、

是否可以将 TPS65910与 AM4376B 结合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您关注我们的产品。 已指派专家回答您的问题。

    此致!

    Phil Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 PMIC 的角度来看、TPS65910与所连接的处理器无关。
    TI 提供的 Linux 内核包括 TPS65910的驱动程序、因此、如果 Sitara 团队批准 TPS65910作为处理器的 PMIC、理论上是可能的。

    但是、目前只有 TPS65218D0 PMIC 可用于 AM43x Sitara 处理器。