This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:bq76920

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692748/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920

尊敬的先生/女士

我已经使用 bq76920来监控4节串联电池的电池电压。 但是、虽然使用 i2c 通信与 Arduino nano 连接、但我只能读取两节电池电压。 其他电池电压为"0"。 我找不到这种情况的根本原因。 此外、我已通过将 IC 替换 为其他 IC 进行检查。我已根据数据表完成连接图。 以下引脚仅使用3、4、5、9、10、12、13、14、15、16和17。 如果我错过了任何引脚、仅用于监控电池电压、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monjit、
    如果您可以读取一节电池的电压、则应该能够读取所有电池的电压、因为它是同一个寄存器接口。 请确保响应来自 bq76920、而不是总线上的某些其他器件。 关于其他引脚:
    引脚6、TS1必须施加下拉电阻和上升沿来启动(引导)器件。
    为了实现正常运行、引脚7、CAP1必须有一个电容器来稳定内部电压。
    引脚8、REGOUT 必须有一个电容来稳定接口电路的电压。 如果 I2C 上拉电阻未从外部上拉、则可以使用该电阻。
    必须引导该部件才能运行。 如果没有高于的电容器、可能是在读取2个电压后电源丢失。
    引脚18和19、SRP 和 SRN 为输入、如果不使用、应下拉至 VSS、这可能会影响电源或报告的故障、但我不会期望这会影响寄存器访问。
    请参阅数据表图8-1以获取简单图、或参阅 EVM 用户指南以获取连接的示例原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已按照建议建立了联系。 但 VC5 HI 变为"0"。 请帮助。

    RC=100欧姆、CC=1微 F。

    其他寄存器值正确的原因可能只有 VC5 HI 为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在、我已经连接了所有5节电池。
    我已按照建议建立了联系。 但 VC5 HI 变为"0"。 请帮助。

    RC=100欧姆、CC=1微 F。

    其他寄存器值正确的原因可能只有 VC5 HI 为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monjit、
    检查引脚处的电压。 如果电压过低、则上限寄存器值将为00。 如果引脚电压正确、并且总线上的寻址正确、并且器件启用了 ADC、则必须损坏器件。