This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:TPSM84205

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694277/tpsm84205-tpsm84205

器件型号:TPSM84205

尊敬的先生或夫人,

该模块: TPSM84205、能否拉/灌输出电流并保持输出电压稳定性?

我的电路具有几个电源轨(5VDC、12VDC、24VDC)

其中一个电源轨由5VDC +/-20%供电、但输出电流不是直流、它从-500mA 至+500mA 的5V 输出灌电流和拉电流

我能否将 TPSM84205用于此电源轨?

 TPSM84205 +/-500mA 灌电流和拉电流能否保持输出电压稳定性?

此致

Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPSM84205只能提供电流。 您将无法向该器件灌入电流。